This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:Bluez 5.72认证

Guru**** 2482545 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354, PROCESSOR-SDK-AM335X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502876/am3354-bluez-5-72-qualification

器件型号:AM3354

工具/软件:

您好、

我们使用的是 AM3354、但不使用包含 Bluetopia 的 TI SDK (www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X)。 相反、我们使用的是带有 BlueZ 5.72的 Linux 内核分支。 我们现在处于鉴定流程中、可以看到使用 TI 器件的产品有一个用于 BlueZ 5.72的 BT SIG QDID (qualification.bluetooth.com/.../224101)

我的问题如下。

  1. 我们可以将该资格 ID 用于我们的产品吗?
  2. 如果我们可以,我们可能需要使用您用于资格认证的相同蓝调分叉。 我们能访问它吗?
  3. 鉴于我们都使用5.72、我们可以不使用您的货叉而使用您的资格 ID 吗?

提前感谢您的支持。

此致