工具/软件:
您好:
我运行 捕获来显示 说明、以测试当遇到以下错误时、我的 Digilent PCam5C 是否可以流式传输到 HDMI 显示器:
e2e.ti.com/.../CSI_5F00_Failure.txt
我确保仔细检查了传感器与 CSI 端口的连接、并使用了说明中所述的正确器件树叠加层。
除了此错误外、我还注意到在 TI 应用启动器中、"实时摄像头"应用不再存在。
我是否缺少向 HDMI 传输视频的任何步骤、或者这是一个错误?
谢谢
-工作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我运行 捕获来显示 说明、以测试当遇到以下错误时、我的 Digilent PCam5C 是否可以流式传输到 HDMI 显示器:
e2e.ti.com/.../CSI_5F00_Failure.txt
我确保仔细检查了传感器与 CSI 端口的连接、并使用了说明中所述的正确器件树叠加层。
除了此错误外、我还注意到在 TI 应用启动器中、"实时摄像头"应用不再存在。
我是否缺少向 HDMI 传输视频的任何步骤、或者这是一个错误?
谢谢
-工作
您好作业、
我注意到以下错误:
错误:从元素/GstPipeline:pipaine0/GstAutoVideoSink:autovideosink0/GstKMSSink:autovideosink0-actual-sink-kms:Gstreamer 遇到一般资源错误。
请尝试 kmssink 或 waylandsink:
root@am62pxx-evm:~# gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video2 ! video/x-raw,width=640,height=480,format=UYVY ! ticolorconvert ! video/x-raw,width=640,height=480,format=NV12 ! waylandsink root@am62pxx-evm:~# gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video2 ! video/x-raw,width=640,height=480,format=UYVY ! kmssink driver-name=tidss force-modesetting=true
此致、
建中
您好、建中、
感谢您的答复。
我尝试运行 kmssink 和 waylandsink 命令并遇到以下错误:
e2e.ti.com/.../CSI_5F00_failure3.txt
此致、
-工作
以下是输出:
e2e.ti.com/.../CSI_5F00_Failure4.txt
我能够使用 yavta 捕获一些原始数据帧。
此致
-工作
尊敬的 Job:
您应该在 v4l2-ctl capture 中使用/dev/video2:
root@am62pxx-evm:~# v4l2-ctl -d /dev/video2 --set-fmt-video=width=640,height=480,pixelformat=UYVY --stream-mmap=6 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 67.50 fps <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^C
此致、
建中
尊敬的建中:
看起来 v4l2-ctl 现在工作正常、捕获原始帧似乎不是问题。
e2e.ti.com/.../CSI_5F00_logs.txt
遗憾的是、发行说明中列出的实时串流到 HDMI 显示器的说明仍然无法正常工作。 您是否能够重现我在初始帖子中出现的相同错误?
谢谢
-工作
在运行 gstreamer 之前停止 Weston 时、我不再看到错误、但流是深灰色屏幕。
它在我的设置中运行正常。 请查看以下日志:
root@am62pxx-evm:~# uname -a
Linux am62pxx-evm 6.12.17-ti-00771-gc85877d40f8e #1 SMP PREEMPT Tue Mar 25 12:45:29 UTC 2025 aarch64 GNU/Linux
root@am62pxx-evm:~# systemctl stop emptty
root@am62pxx-evm:~# v4l2-ctl --list-devices
j721e-csi2rx (platform:30102000.ticsi2rx):
/dev/video2
/dev/video3
/dev/video4
/dev/video5
/dev/video6
/dev/video7
/dev/media0
wave5-dec (platform:30210000.video-codec):
/dev/video0
/dev/video1
root@am62pxx-evm:~# gst-launch-1.0 v4l2src device="/dev/video2" ! video/x-raw, width=640, height=480, format=UYVY ! autovideosink
Setting pipeline to PAUSED ...
Pipeline is live and does not need PREROLL ...
Pipeline is PREROLLED ...
Setting pipeline to PLAYING ...
New clock: GstSystemClock
Redistribute latency...
^Chandling interrupt.
Interrupt: Stopping pipeline ...
Execution ended after 0:00:07.393451540
Setting pipeline to NULL ...
Freeing pipeline ...
root@am62pxx-evm:~# gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video2 ! video/x-raw,width=640,height=480,format=UYVY ! kmssink driver-name=tidss force-modesetting=true
Setting pipeline to PAUSED ...
Pipeline is live and does not need PREROLL ...
/GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0: display-width = 1920
/GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0: display-height = 1080
Pipeline is PREROLLED ...
Setting pipeline to PLAYING ...
New clock: GstSystemClock
/GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0.GstPad:src: caps = video/x-raw, width=(int)640, height=(int)480, format=(string)UYVY, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry=(string)bt601
/GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src: caps = video/x-raw, width=(int)640, height=(int)480, format=(string)UYVY, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry=(string)bt601
/GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, width=(int)640, height=(int)480, format=(string)UYVY, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry=(string)bt601
/GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, width=(int)640, height=(int)480, format=(string)UYVY, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry=(string)bt601
Redistribute latency...
^Chandling interrupt.
Interrupt: Stopping pipeline ...
Execution ended after 0:01:57.184529860
Setting pipeline to NULL ...
Freeing pipeline ...
root@am62pxx-evm:~# media-ctl -V '"ov5640 4-003c":0 [fmt:UYVY8_1X16/1920x1080@1/30 field:none]'
root@am62pxx-evm:~# media-ctl -V '"cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":0 [fmt:UYVY8_1X16/1920x1080 field:none]'
root@am62pxx-evm:~# media-ctl -V '"30102000.ticsi2rx":0 [fmt:UYVY8_1X16/1920x1080 field:none]'
root@am62pxx-evm:~# gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video2 ! video/x-raw,width=1920,height=1080,format=UYVY ! kmssink driver-name=tidss force-mo
desetting=true
Setting pipeline to PAUSED ...
Pipeline is live and does not need PREROLL ...
/GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0: display-width = 1920
/GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0: display-height = 1080
Pipeline is PREROLLED ...
Setting pipeline to PLAYING ...
New clock: GstSystemClock
/GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0.GstPad:src: caps = video/x-raw, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(string)UYVY, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry=(string)bt709
/GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src: caps = video/x-raw, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(string)UYVY, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry=(string)bt709
/GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(string)UYVY, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry=(string)bt709
/GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, width=(int)1920, height=(int)1080, format=(string)UYVY, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry=(string)bt709
Redistribute latency...
^Chandling interrupt.
Interrupt: Stopping pipeline ...
Execution ended after 0:00:19.120135135
Setting pipeline to NULL ...
Freeing pipeline ...
root@am62pxx-evm:~# v4l2-ctl -d /dev/video2 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=UYVY --stream-mmap=6
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 33.76 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 33.75 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 33.75 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<^C
root@am62pxx-evm:~# media-ctl -V '"ov5640 4-003c":0 [fmt:UYVY8_1X16/640x480@1/30 field:none]'
root@am62pxx-evm:~# media-ctl -V '"cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":0 [fmt:UYVY8_1X16/640x480 field:none]'
root@am62pxx-evm:~# media-ctl -V '"30102000.ticsi2rx":0 [fmt:UYVY8_1X16/640x480 field:none]'
root@am62pxx-evm:~# v4l2-ctl -d /dev/video2 --set-fmt-video=width=640,height=480,pixelformat=UYVY --stream-mmap=6
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 33.75 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 33.75 fps
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^C
root@am62pxx-evm:~# gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video2 ! video/x-raw,width=640,height=480,format=UYVY ! kmssink driver-name=tidss force-modesetting=true
Setting pipeline to PAUSED ...
Pipeline is live and does not need PREROLL ...
/GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0: display-width = 1920
/GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0: display-height = 1080
Pipeline is PREROLLED ...
Setting pipeline to PLAYING ...
New clock: GstSystemClock
/GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0.GstPad:src: caps = video/x-raw, width=(int)640, height=(int)480, format=(string)UYVY, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry=(string)bt601
/GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src: caps = video/x-raw, width=(int)640, height=(int)480, format=(string)UYVY, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry=(string)bt601
/GstPipeline:pipeline0/GstKMSSink:kmssink0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, width=(int)640, height=(int)480, format=(string)UYVY, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry=(string)bt601
/GstPipeline:pipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:sink: caps = video/x-raw, width=(int)640, height=(int)480, format=(string)UYVY, framerate=(fraction)120/1, interlace-mode=(string)progressive, colorimetry=(string)bt601
Redistribute latency...
^Chandling interrupt.
Interrupt: Stopping pipeline ...
Execution ended after 0:00:03.919460530
Setting pipeline to NULL ...
Freeing pipeline ...
kmssink 是否适合您?
您是否还可以尝试将捕获结果保存到文件、而不是流式传输到显示器?
gst-launch-1.0 v4l2src device="/dev/video2! 视频/x-RAW、宽度=640、高度=480、格式=UYVY! filesink location=ov5640.yuv
然后使用 VLC 播放器播放录制的文件。
此致、
建中