This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 TDA4VH 板上运行不受支持层的子图是否可以?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505982/tda4vh-q1-can-subgraphs-with-unsupported-layers-run-on-tda4vh-board

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

您好、

我使用的分割模型包含两个不受支持的层。 因此、TIDL 导入流程将模型分为三个子图。

我的问题是:
包含不受支持层的子图是否仍可在 TDA4VH 板上执行?
或者电路板上仅映射并执行完全支持的子图、而不支持的器件被丢弃?

对于上下文:

我使用的是 SDK 9.2版

该模型是使用标准 edgeai-tidl-tools 工作流程编译的

请作出任何澄清。

此致、
Minho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minho、

    在电路板上、TIDLRT 不支持的层必须在 ARM 上运行、这就是子图拆分的原因。 不受支持的零件应在臂上完全运行。 如果您可以共享在您的工件中创建的.svg 文件、我会进一步推荐。  

    根据不受支持的层,您可以使用 TIDL 工具提供的模型优化工具进行转换: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/tree/master/osrt-model-tools/osrt_model_tools/onnx_tools/tidl_onnx_model_optimizer

    由于您使用的是 SDK 9.2、我建议您查看该问题、该问题也发生在 TIDL 版本10_00_07_00中、该版本向后兼容9.2。

    希望这有所帮助。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Christina