This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:为 DSS、MCAN、MCASP 提供 MCU + SDK 集成支持

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508578/am62p-mcu-sdk-integration-support-for-dss-mcan-mcasp

部件号:AM62P

工具/软件:

我正在   为 RTOS/NO-RTOS 构建 AM62P 和 MCU+ PROCESSOR-SDK-LINUX  

 在 syscfg  中配置 MPU 时、是否尝试将 DSS、MCASP 和 MCAN 同时实现到 MCU R5内核的单个应用程序中;两个驱动器示例都有不同的配置是否有任何与不同驱动器的此 MPU 配置相关的文档? 例如 DSS、MCASP、MCAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj:

    MPU 配置是根据应用的要求完成的。 MPU 设置会将存储器配置为从起始虚拟/物理地址到应用程序配置为对不同用户模式具有访问权限和执行权限的区域大小(以字节为单位)。

    此致、

    Tushar