This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:SK-TDA4VM 套件在长期测试期间的冻结问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506239/sk-tda4vm-sk-tda4vm-kit-freeze-issue-during-long-term-testing

器件型号:SK-TDA4VM

工具/软件:

您好、

我正在使用 SK-TDA4VM 套件和 SDK-TDA4VM EdgeAI 映像(PROCESSOR-SDK-LINUX-SK 版本10.01.00.04、日期为2024年12月18日)来启动摄像头传感器。 作为测试的一部分、我需要连续流式传输视频超过两天。

但是、在长时间测试期间、我观察到套件在几个小时后冻结或无响应。 发生这种情况时、显示屏也会关闭。 恢复的唯一方法是对套件进行下电上电(关闭然后再打开)。

为了隔离问题、我还在未连接任何摄像头的情况下测试了该套件、并使其在夜间运行。 即使在这种情况下、套件也会冻结、显示屏也会关闭。

您能帮助我解决这个问题吗?

谢谢、
Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    您能共享您的编译文件吗?

    谢谢、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina Kuruvilla:

    您能否说明"编译文件"的含义?

    对于 SD 卡基本闪存,我使用了这个  处理器页面中的 tisdk-edgeai-image-j721e-evm.wic.xz 映像 。 为了安装内核源以启动摄像头驱动程序、我使用了该 ti-processor-sdk-linux-edgeai-j721e-evm-10_01_00_04-linux-x86-Install.bin。   

    如果您需要任何其他详细信息、请告诉我

    谢谢、
    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    对不清楚的问题表示歉意。 我要求提供编译日志、这很重要、只是在收到此挂起/冻结前、在命令行上运行的内容的复制粘贴。

    谢谢、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

     器件不应像这样冻结、尤其是在运行这么短的时间后。  您是否发现器件也过热?  您是否可以尝试在您的设置中加入风扇、以确定是否 由于高温而发生冻结?

    同时、 请分享 SK 板底部的完整 PROC #以及有关此特定板的任何其他信息、例如:"这是新问题吗?"、"您以前见过类似问题吗?"、" 使用旧 SDK 时是否发生了此冻结?"等

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christina Kuruvilla:

    我相信你是要求的 dmesg日志。 在这方面、我没有看到任何与套件冻结/挂起相关的特定日志。 以下是我可以从 UART 调试输出检索的最后几行日志:

    [ 23.957143] i2c 6-0042:延迟探测器待定
    [ 23.961594] i2c 7-0042:延迟探测器待定
    [125.905910]审计:type=1006审计(1745561834.740:16):pid=1319 uid=0 subj=kernel old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=3 R1
    [125.919504]审计:type=1300审计(1745561834.740:16):arch=c00000b7 syscall=64成功=yes exit=1 a0=8 a1=ffffd3fbf908 a2=1 a3=1 items=0 ppid=1 p)
    [125.947327]审计:type=1327审计(1745561834.740:16):proctitle="(systemd)"
    [125.954503] audit: type=1334 audit(1745561834.756:17):prog-id=18 op=load
    [125.961346]审计:type=1300审计(1745561834.756:17):arch=c00000b7 syscall=280 success=yes exit=8 a0=5 a1=ffffc827a058 a2=90 a3=0 items=0 PPID=1)
    [125.988188] audit: type=1327 audit(1745561834.756:17):proctitle="(systemd)"
    [125.995344] audit: type=1334 audit(1745561834.784:18):prog-id=18 op=unload
    [126.002344]审计:type=1300审计(1745561834.784:18):arch=c00000b7 syscall=57成功=yes exit=0 a0=8 a1=1 a2=0 a3=ffff88379c60 items=0 PPID=1 p)
    [126.029052]审计:type=1327审计(1745561834.784:18):proctitle="(systemd)"
    [126.036107] audit: type=1334 audit(1745561834.784:19): prog-id=19 op=load


    谢谢、
    Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana Jaimes:

    您是否发现设备过热?  您能否尝试在您的设置中加入风扇来确定是否 由于高温而产生冻结?

    是的、器件过热、还没有安装风扇。 我只有套件附带的散热器。 是否可以监控套件的温度并在中生成输出 dmesg  日志? 这将有助于确认问题是否由器件冻结或挂起时的过热引起。

    同时、 请分享 SK 板底部的完整 PROC #、以及有关此特定板的任何其他信息、例如:"是新的吗?"、"您以前看到过类似 的问题吗?"、"使用旧版 SDK 时是否发生了此冻结?"等。[/SDK]

    PROC - PROC112B (001)。 不是、该套件不是新的;我们几乎在两年前就购买了它。 我没有使用旧的 SDK 进行长期测试、因此我过去没有遇到过这个问题。

    请帮助我们跟踪问题。 如果导致过热、请协助我们确认、因为我在中看不到任何相关的日志 dmesg  器件冻结或挂起时输出。


    谢谢、
    Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    是否有办法监控套件的温度并在中生成输出 dmesg  日志? 这将有助于确认问题是否是由于设备冻结或挂起时过热所致。

    若要了解如何捕获和记录 SOC 温度统计数据、您 可以查看 ti_perfstats.cpp 位于中 /opt/edgeai-gst-apps/scripts/perf_stats TMDSCNCD28379D 文件夹。

    我已   在该主题中与我们的一位硬件工程师联系、以获得 有关此 问题的其他支持。

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana Jaimes:

    感谢您的意见。 我一直通过监测 SOC 的温度日志 /opt/edgeai-gst-apps/scripts/perf_stats并发现、即使安装了散热器、温度也达到了很高的水平、接近110°C。 根据您的建议、我添加了一个风扇、这有助于保持温度受控、并使其保持在50°C 以下。 这使我能够在一夜之间运行套件、而不会出现任何问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    此解决方案是否 足以满足 您的用例?  请记住、 SK 器件旨在用于原型设计。 虽然散热器会提供散热、但在不使用风扇的情况下长时间运行时、SOC 温度预计仍会继续上升。  

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana Jaimes:

    此解决方案是否 满足 您的用例需求?  请记住、 SK 器件旨在用于原型设计。 虽然散热器会提供散热、但在不使用风扇的情况下长时间运行时、SOC 温度预计仍会继续上升。  [/报价]

    是的、这对于我的用例来说已经足够了。  

    谢谢、
    Naveen。