This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:AM62L UART 9位寻址模式

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506594/am62l-processor-sdk-am62l-uart-9-bit-addressing-mode

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

您好:

AM62L 的 UART 是否支持9位寻址模式?

[数据包] :起始位、8位地址、1位(地址或数据)、停止位

             起始位、8位数据、1位(地址或数据)、停止位

如果支持、Linux SDK 是否支持9位模式?

(是否有任何 API 可以设置9位模式?)

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、

    [报价 userid="524012" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506594/am62l-processor-sdk-am62l-uart-9-bit-addressing-mode

    如果支持、Linux SDK 是否支持9位模式?

    [/报价]

    任何 Linux 都不支持 UART 9位模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    感谢您的信息。

    我明白。

    您是否计划在 Linux SDK 或 FreeRTOS SDK 中支持 UART 9位模式?

    谢谢、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、

    AM62Lx 器件 TRM 中未提及 UART 9位模式、但 AM62x 器件 TRM 第4.7.4.1节列出了不支持9位模式。 我相信 AM62Lx 和 AM62x 使用相同的 UART 控制器 IP、因此功能集应相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    一般概念 。 UART 帧数据格式、有9位数据帧。

    我认为 AM62L 支持9位 UART 模式。

    (请注意、我想使用9位地址模式(data/addr 8位+(检测数据或 addr) 1位)、而不是9位数据模式)

    TRM 表12-122中显示了地址匹配连字符。 地址匹配的详细信息、

    我认为该模式是用于奇偶校验位的9位地址模式。 这是我的客户想要做的。

    谢谢、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、

    TRM 表12-122说明了 IrDA 模式。

    Linux 或 FreeRTOS 仅支持 UART 模式、但不支持 IrDA 或 CIR 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    感谢您的信息。

    我明白。

    此致、

    GR