工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我想通过 sysfs 启用/禁用 AM3352 USB0端口电源、该 sysfs 没有板载外部 USB 集线器。
在 采用 DRVVBUS 的 USB1电源控制-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛中、TI 建议使用"echo F >/proc/driver/musb_hdrc.1 "来控制 USBx_DRVVBUS。
在 SDK v9.01.1中、我看不到此路径、因此、您是否可以建议一种方法来启用此功能或其他选项来 从 sysfs 控制 USBx_DRVVBUS?
谢谢。