This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:VPAC 在空中运行支持

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508968/tda4ve-q1-vpac-support-on-the-air-operation

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

当前的 VPAC Fvid2驱动程序都带有 M2M 前缀、这意味着它们仅支持存储器到存储器操作(如果我正确)。 在某些情况下、我们可以通过硬连线或本地缓存直接连接两个模块(如 VISS 和 NR)、并绕过 DDR 操作、这将消耗更少的 DDR 带宽并具有更低的端到端延迟。 我认为 HTS (硬件线程调度器)是要执行此操作的吗? 但 TRM 中似乎缺少"HTS 部分"。 是否有示例展示了如何 在不使用 DDR 的情况下直接连接模块(图片中的"直接模式")?