This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何使用 V4L2 API 在同一 CSI 物理端口?上捕获4个不同 VC 的 CSI 流

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501701/tda4vm-how-to-use-v4l2-api-to-capture-csi-streams-of-4-different-vcs-on-the-same-csi-physical-port

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

尊敬的 IT 专家:

    我在当前的项目开发中遇到了问题。 请允许我说明目前的进展情况。 我可以使用 V4L2 API 在 CSI0上捕获一个摄像头的 mipi 流、但当所有四个摄像头都连接到同一个 CSI 端口时。 而这四个摄像头的数据类型是相同的、不同之处在于 VC。 那么、我应该如何使用 V4L2工具来捕获和区分这四个摄像头的 mipi 流呢? 我查阅了 CSI_RX_IF 的手册、但似乎用例位于 R CORE 上、通过配置"obj->sensorObj.ch_mask”以滤除不同的 VC、那么应如何使用 V4L2 API 与 CSI_RX_IF 模块结合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、Sijia Ni、

    Unknown 说:
    配置"obj->sensorObj.ch_mask”

    如何以及在何处配置?  您使用什么 HLOS 以及哪个 SDK 版本?

    谢谢您、

    法比亚纳