This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCSTUDIO

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508870/ccstudio-ccstudio

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

在 Windows Server 上、当我以常规用户的身份运行 CCS 时、该函数返回访问被拒绝错误。 如果我以管理员身份运行它、则可以。  我在普通的 Windows PC 上没有此问题。

我甚至更改了 CCS 安装并  将 c:\URS\mylogin\ti 文件夹、所有子文件夹、所有文件都更改为读/写/执行模式。当我以常规用户身份运行时、它仍然返回错误。

以下是错误消息:

初始化编译器的 CCS 工具路径:C:\ti\Tools\compiler;C:\ti\ccs1040\ccs\tools\compiler java.lang.RuntimeException:初始化存储时出错。
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxContainer。 (EquinoxContainer.java:96)
位于 org.eclipse.OSgi.launch.Equinox。 (Equinox.java:34)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.startup(EclipseStarter.java:315)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:251)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源)
java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:594)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)
原因:java.io.FileNotFoundException:C:\ti\ccs1040\ccs\eclipse\configuration\org.eclipse.OSgi\.manager\.fileTableLock (访问被拒绝)

可能有所帮助?

谢谢

TLI