This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM67A74 &AM62A74

Guru**** 2482555 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508249/am62a7-am67a74-am62a74

器件型号:AM62A7
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想了解如何同时使用 GPMC 信号和 VOUT 信号。

我们需要使用 HDMI 1。 我们还需要使用 GPMC 模式。
GPMC 需要使用多路复用模式。
但是、DSS0 VOUT 信号和大多数 GPMC 信号重叠。

如果 AM62A7在结构上使用 HDMI 并使用 DSS0 VOUT 信号、是否很难使用 GPMC 模式?

我想知道如何一起使用它们。

我期待着你的答复。

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议您查看 SysConfig 工具。 您可以在 https://dev.ti.com/上找到在线版本 (需要一个帐户)、也可以从 https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG 下载 

    从器件菜单中选择所需器件(将 Software Product 留空)

    该工具将让您了解可以同时配置哪些用例  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    在您提到的 SysConfig 工具中使用 GPMC 和 DSS 函数时、似乎存在资源冲突。

    没有其他方法吗? 是否应该选择另一个 ARM CPU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保为每个外设实例选择适当的用例。

    以下快照显示了8位 NAND GPMC 用例以及24位栅极 DSS 用例。   但是、由于引脚多路复用的限制、并非所有 GPMC 用例都适用于所有 DSS 用例。  

    ——保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、24位 DSS 不能与多路复用 NOR GPMC 用例配合使用。  

    ——保罗