This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:关于(CFAL + WDR)颜色问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508587/am62a7-about-cfal-wdr-color-issue

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我在使用 CFAL + WDR 插件时遇到了一些问题

然后点击按钮更新当前插件文件

屏幕变得更加紫色。

下面是我的 xml 文件和图片

此致、

Meng

e2e.ti.com/.../WDR.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    IMX219是线性传感器、而不是 WDR 传感器。 为线性传感器生成具有 WDR 的 CFAI 会产生错误的颜色。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建中

    在实际应用中、当场景中有强光源时、
    如阳光直射、汽车前照灯或室内环境中的明亮照明、
    捕获的图像经常会因曝光过度、明亮区域的细节丢失以及整体视觉质量不佳而受到影响。  
    我想知道如何解决这个问题

    此致、

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    对于这些应用、WDR 传感器一定会有所帮助。 您还需要强大的自动曝光和自动白平衡(2A)算法。 TI 的2A 算法是一个示例、可以帮助您快速入门、但您需要对其进行改进、以便在这些环境中工作。

    一旦有了 WDR 传感器和可靠的2A 算法、您就可以调优 ISP 以在任何光照条件下生成高质量的图像。

    此致、

    建中