工具/软件:
您好:
在 AM62x EVB 上测试 MIPI CSI2摄像头时出现了这个问题。
根据 TI AM62x Academy 网页上的说明配置摄像头后、我们能够接收到摄像头图像、但图像显示时的红色着色过多。
我们参考下面的网页配置了如下设置。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Afvqyi8mUm05676JZJ-UlQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST
# media-ctl --set-v4l2 "'ov5640 4-003c':0 [fmt:UYVY8_1x16/1024x768@1/30字段:无]"
# media-ctl --set-v4l2 "'cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge':0 [fmt:UYVY8_1x16/1024x768字段:无]"
# media-ctl --set-v4l2 "'30102000.ticsi2rx':0 [fmt:UYVY8_1x16/1024x768 field:none]"
在配置上述设置后、我们使用以下命令从摄像头捕获了单个图像。
gst-launch-1.0 v4l2src num-buffers=1! 视频转换! 'video/x-raw、width=1024、height=768、format=UYVY'! filesink location=image.raw
下图是使用上述命令捕获的。

如图所示、整体有一个很强的红色色调、在光源周围、颜色看起来很饱和。
我们使用了如下网页所示的 Digilent Pcam 5C 摄像头。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Afvqyi8mUm05676JZJ-UlQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST
当摄像头未直接指向光源时、此问题不太明显。
我们使用下面的 SDK 映像对此进行了测试、并且两种情况下的症状都是相同的。
Processor SDK Linux AM62x Yocto - SD 卡映像
Processor SDK Linux AM62x Debian Trixie - SD 卡映像