This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:每个摄像头的 MSC 处理问题

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501877/processor-sdk-j721s2-msc-per-camera-processing-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具/软件:

您好、

我正在使用 J721S2 SDK10.1、并尝试使用 MscVHWA 缩小帧范围。

MscVHWA::App Msc_Prepare 请求(cameraIdx);

状态= MscVHWA::App Msc_Submit 请求(cameraIdx);
IF (FVID2_Sok == STATUS)

/*等待请求完成*/
状态=应用程序 Msc_Wait .ForComplRequest (cameraIdx);
IF (FVID2_Sok!= status)

mon_print_str ("\n 缩放失败。\n");
}
}
暴露

mon_print_str ("提交请求失败\n");
}

所有4个摄像头在运行20分钟并处理20k 帧后、每个摄像头的 msc 处理时间从6ms 增加到12ms、此外、我们以25fps 的速率运行、因此如果这需要12ms、则所有4个摄像头处理将~50ms、这超过40ms、因此会导致帧丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manan:

    但输入和输出的分辨率是多少、您能否分享格式信息?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    MSC 的输入为1920X1536、有两个向下缩放的输出为 1024x864和 640x528。 格式 为 YUV420。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manan:

    您是否确定 VPAC 以正确的频率运行? 因为对于这种分辨率、 大约需要7ms;对于4个摄像头、大约需要28ms 到30ms、完全在40ms 内。

    此致、

    Brijesh