This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:有关 A 内核上 HSM 安全代理接口驱动程序的查询

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508435/am62a7-inquiry-about-hsm-security-proxy-interface-driver-on-a-core

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们目前正在为客户解决一些与 HSM 相关的问题、感谢您对以下方面的意见:

  1. 我们的客户报告说、将基于 MCU 的安全代理接口移植到 Linux 环境非常具有挑战性。 他们想知道是否有任何 有关 Linux 移植的参考资料?
  2. 我们注意到、默认 HSM Care Package 包含 A53的默认安全代理配置。 A 型芯是否有类似的示例或参考、如果有、您能否分享相关路径或文档?

感谢您的支持、如果您需要更多背景信息、请告诉我。

此致、
Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、

    您能否分享代理设置在 A53端而不是 HSM 端的原因。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    代理的设置不在 A53端。 A53只需根据 HSM 的配置访问代理。 我们在设置方面没有任何问题。 这只是为了客户、很难将代理访问功能集成到他们的 Linux 环境中。 当前、他们正在使用基于 HSM_IPC 演示的 secureProxy 功能。

    此致、

    Frank