This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:J722SXH01EVM 与 TDA4*系列 MPU

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508221/j722sxh01evm-j722sxh01evm-with-tda4-series-mpu

器件型号:J722SXH01EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

RTOS 的 SDK 是否适用于 J722SXH01EVM?

https://www.ti.com/tool/J722SXH01EVM

如果没有,哪一个是足够接近我们开始?

我们希望有用于 FreeRTOS 的 MIPI-CSI2驱动器。

谢谢、

Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    J722S PSDK RTOS 驱动程序支持 MIPI CSI 驱动程序。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    非常感谢您的回复!

    MIPI CSI 是否连接到 J722S PSDK RTOS 上的 R5?

    是否可以修改它以连接到 A53?

    非常感谢、

    Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    [报价 userid="652702" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508221/j722sxh01evm-j722sxh01evm-with-tda4-series-mpu

    RTOS 的 SDK 是否适用于 J722SXH01EVM?

    [/报价]

    是的、我们有一个适用于 J722S 的 RTOS SDK。 您可以在此处找到包括 Linux、QNX 和 RTOS 在内的所有 SDK

    [引述 userid="652702" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508221/j722sxh01evm-j722sxh01evm-with-tda4-series-mpu/5798080 #5798080"]

    MIPI CSI 是否连接到 J722S PSDK RTOS 上的 R5?

    是否可以修改它以连接到 A53?

    [/报价]

    有关详细信息、我建议查看 J722S TRM 的模块集成第4.13节。 有一个中断映射显示目的地、包括 A53、C7x、R5F 等。

    谢谢、

    Neehar