This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:将 EtherCAT 从站演示从 R5F 移植到 FreeRTOS A53(不是 Linux)

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504463/am6442-port-ethercat-slave-demo-from-r5f-to-freertos-a53-not-linux

器件型号:AM6442

工具/软件:

将 EtherCAT 从站演示从 R5F 移植到 FreeRTOS A53(而不是 Linux)。 是否可行? 是否存在任何风险? 还是因为 A53驱动器尚未开发?  请给我一些指导和建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="378620" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504463/am6442-port-ethercat-slave-demo-from-r5f-to-freertos-a53-not-linux ]是否可行? 是否存在任何风险? 还是因为 A53驱动器尚未开发?  请给我一些指导和建议。  [/报价]

    除了 EtherCAT 驱动程序移植(风险低)之外、这绝对是可行的、这还取决于您的应用从 MCU+ SDK 端在 A53上所需的其他驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratheesh:

     我建议您咨询一些 TI 德国民间人士、了解是否有足够的商业案例来发布在工业通信 SDK 中实现的 A53 FreeRTOS 版本的 EtherCAT 从站。 我问有多少人会使用这一选项。

    晚一点

    Jim