This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:TI 在 A53内核上提供 FreeRTOS 和 RT-Linux 支持

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508525/am6442-freertos-and-rt-linux-support-from-ti-on-a53-core

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的团队:

我们将计划使用 AM6442、需要有关 A53内核上操作系统灵活性的信息。

  1. 我们可以在 A53内核中使用 FreeRTOS 吗? 我找到了 AM64x MCU+ SDK:简介 告诉实验方法可以用于应用吗?  
  2. ARM A53 (单核和两个内核上均 有 SMP)意味着什么? 为什么不使用双核 SMP 或 AMP?
  3. 如果是 RT-Linux、建议商业使用的许可证成本是多少?  
  4. 如果 A53不能通过 FreeRTOS 完全支持功能、建议使用 A53内核的最佳拟合 RT-Linux?

谢谢、

Ravindar A.