This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2Sx:TDA2Sx

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504767/tda2sx-tda2sx

器件型号:TDA2SX

工具/软件:

现在、我们使用 TDA2x 提供的 TCP prtocol。

TDA2x 现在是 TCP 服务器

我们遇到了两个奇怪的问题。 这两种问题是 偶然发生的。

1. TCP 客户端在 TCP 连接初始化阶段发送 SYN 时,服务器 DEO 立即不响应 SYN/ACK。

2 ACK 延迟将为1秒。 考虑到我们的测试环境是基于电缆、此延迟值太大。

您能帮助回答我们的问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曹金谷、

    这是一种传统器件、支持非常有限。 不再支持此器件的所有软件。 这是新设计吗?

    牢记上述免责声明:

    您能详细说明一下您的连接是什么以及您使用的是什么软件吗?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的重新调配。 现在我们完全遇到了两种问题。

    下面是第一个。 请看下面的图片。

    在这张图片中、172.30.1.200是一个 TCP 客户端。 TDA2x 充当 TCP 服务器、其 IP 地址为172.30.1.11。

    当 TCP 客户端想要在客户端/服务器之间建立 TCP 连接时、它会向服务器发出 SYN。 正常情况下、TDA2x 应使用 SYN/ACK 进行响应。 但从上图可以看出 TDA2x dd 没有任何响应。

    下面是第二个问题。 TDA2x 同样也可用作 TCP 服务器。

    请注意第10116行。 此处、TCP 客户端将数据发送到服务器、ACk=353且 SEQ =225。

    服务器应立即响应 ACK=225。 但实际上没有。 大约1秒后恢复。 具有 TCP 保持活动的服务器响应。

    这是不正确的。

    您能帮助我们解决这两个问题吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="504839" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504767/tda2sx-tda2sx/5791035 #5791035"]

    牢记上述免责声明:

    您能详细说明一下您的连接是什么以及您使用的是什么软件吗?

    [/报价]

    我假设使用标准以太网连接。

    什么是 SDK 以及哪个版本?

    我不能保证我们将能够提供很多帮助。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、我们使用标准以太网连接。

    我们使用的是  TDA2S_PROCESSOR_SDK_VISION_03_07_00_00

    B.R.

    Caojingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、曹金谷、

    感谢您确认您的 SDK。 我将重申最初的发言:

    这是一款支持非常有限的旧设备。 不再支持此器件的所有软件。 这是新设计吗?

    这是新设计吗?

    此外、由于缺乏专业知识、这是一个 Linux 应用程序还是基于 NDK 示例、响应会出现相当长的延迟?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    这不是一个新的设计。  

    TCP 客户端是一个 Window 应用程序、我们的 TCP 服务器是一个 Linux 应用程序。

    B.R.

    Caojingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否可以与我们会面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caojingu、

    不幸的是,我看不出自己增加任何价值的会议,不能在这个论坛上完成.  

    如果问题与 TCP Linux 应用有关、则这不在本论坛的范围内。

    -Josue