工具/软件:
我使用 AM6254 EVM SDK10.1、使用串行端口进行测试、发现以下问题:串行端口无法以2M 波特率与其他串行 器件通信、但两个 AM62示波器器件可以通信、我通过命令 stty -F /dev/ttyS4原始速度2000000设置波特率、下图是由 AM62在发送数据时测量的波形。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我使用 AM6254 EVM SDK10.1、使用串行端口进行测试、发现以下问题:串行端口无法以2M 波特率与其他串行 器件通信、但两个 AM62示波器器件可以通信、我通过命令 stty -F /dev/ttyS4原始速度2000000设置波特率、下图是由 AM62在发送数据时测量的波形。
您好、
串行端口无法以2M 波特率与其他串行器件通信、但两个 AM62器件可以通信[/报价]另一个器件上的串行端口正在以2M 波特率进行通信、您能否请确认这一点以及奇偶校验类型、停止和开始位等其他设置。
Unknown 说:、但两个 AM62器件可以通信我假设连接必须是:
第一个 AM62x 的 TX 到第二个 AM62x 的 RX、反之亦然。 很高兴知道这个作品。
此致、
Vaibhav
[/quote]
您好、
我 、命令 stty -F /dev/ttyS4 raw speed 2000000 cs8 -parenb -cstopb -crtscts -echo μ s 设置波特率
AM62发送0x31、、但 串行端口调试工具收到0X71、μ A
这两个数字的二进制为
这种高级识别、两个周期(确定为三个周期)似乎有问题
我们还有一个问题、我们发现两个字符之间存在间隔、可以将其修改为两个周期?