This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:是否更新 Sitara 器件/系列产品寿命?

Guru**** 2363960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, AM62L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506885/am3352-update-on-sitara-device-family-longevity

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: AM62LTMDS62LEVM

工具/软件:

您好:

我正在评估 用于工业应用的 AM3352。  它看起来是活跃的,但考虑到它已经13岁,我们想验证生产是否将继续至少10年从现在起。 如果提到我们可以查看  Sitara 系列计划或替代方案的位置、也会很有用。

谢谢您、

Fiorella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Fiorella ,目前没有计划在可预见的未来终止使用寿命 AM335x。 请随时继续使用它、但如果您想查看我们的新一代 ARM 处理器、我建议您使用 AM62x 或 AM62L。

    此致、

    Mahir Kaheri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahir:

    感谢您的答复和建议。

    最后一个参数 单核、AM6231或  AM62L31、 和还有一些其他问题:

    - AM6231的生产何时开始?  

    AM62L31尚未订购、即使没有预发布通知也是如此。 评估板包括 xAM62L32、这是双核、并根据命名规则"实验器件、不一定代表最终器件的电气规格"。

    - AM62L31量产版本是否有任何近似发布日期或时间线?

    - AM62L31版本从不投入生产的风险是否存在?

    -我想禁用一个核心应该是一个选项来评估我们的应用,但它仍然建议使用评估板,无论有不同的和尚未发布的 MPU?

    -是否有计划 在不久的将来发布 AM62L31评估产品?

    -在哪里我可以找到有关使用预生产设备的预防措施或建议的更多详细信息?

    谢谢您、

    Fiorella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fiorella:

    很高兴看到您有机会体验 AM62L! 该器件目前处于预量产状态、因此器件为"X" AM62L、代表预量产状态。 这些只是双核、但您可以禁用该内核。  AM62L31没有投产风险、当前计划在生产日期为3Q25。 请使用 TMDS62LEVM 进行测试和开发。 AM62L31将在生产环境中发布、不会在 TI.com 上提供预量产器件、因为您只需禁用一个内核即可。  

    我建议查看 AM62L 勘误表、以便了解从预量产到量产的计划错误修复。

    此致、

    Mahir Kaheri