This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:在 SDK9.2中、具有特定结构的 concat 层的轴值将更改为-1

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479109/tda4ah-q1-axis-value-of-the-concat-layer-with-a-specific-structure-will-be-changed-to--1-in-sdk9-2

器件型号:TDA4AH-Q1

工具/软件:

我现在使用的 SDK 版本是  ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_02_00_05

我们发现,当 concat 层的输入来自同一输出的多个副本时,在模型转换过程中会出现问题。 如下图所示、在模型转换期间、轴值将更改为-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guaung:

    如果要更改 SDK 版本、为什么不转至10.1?  它有很多修复,并且在一般情况下更稳定。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    合作伙伴已指定 SDK 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨广;

    这听起来似乎或多或少类似于模型转换问题(例如在 OTF 情况中)。 我们正在努力。 希望我们可以完全解决这些问题。  

    谢谢。此致

    Wen Li  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认可以关闭此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy;

    感谢您的反馈!

    Wen Li