This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L SD 卡引导兼容性问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508283/am62l-am62l-sd-card-boot-compatibility-issue

器件型号:AM62L

工具/软件:


从 AM62L 上的 SD 卡启动时、发现不同品牌之间存在兼容性问题。 例如:

​​SanDisk SD 卡​​:某些型号无法启动。
​​金士顿 SD 卡​​:引导成功。
​​其他品牌​​:混合结果—一些卡工作正常,而其他卡无法启动。

当 SD 卡引导失败时:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这是一个已知问题、勘误表正在更新。  您的观察结果与我们一致,几种不同类型的 SanDisk 卡失败,而其他制造商的卡成功引导。  对于芯片版本1.0、除了继续使用工作卡之外、没有强大的权变措施。  我们还看到、如果您同时设置主 SD 卡引导和备份到 SD 卡引导、有时备份引导会在主引导失败的特定卡上成功

    此致、

    James