This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:电路板未使用 tisdk 构建启动

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508514/sk-am62a-lp-board-is-not-booting-up-with-tisdk-build

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

您好专家、

我更改了一些 edgeai-gst-apps 代码并已重新编译。 生成 WIC 图像。 我使用 bmap 工具刷写了图像。  
当研究 minicom。 电路板未启动。

当我尝试通过按重置按钮重新启动时、终端会打印。

U-Boot SPL 2024.04-ti-ga970f6e51043 (Nov 13 2024 - 14:26:23 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 13568 bytes
Trying to boot from MMC2
ti_sci system-controller@44043000: Message not acknowledged
Authentication failed!
### ERROR ### Please RESET the board ###

如何解决此问题。

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    默认 WIC 映像是否正确引导? 该问题仅与您创建的 WIC 映像有关?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant、

    默认的 WIC 映像是否正确引导? 此问题仅与您构建的 WIC 映像一起出现?

    是的。  
    但我 使用 Balena etcher 刷写了.wic 图像。 这将有助于引导。
    找不到与 bmap img flash 相关的问题。 它会以非常高的速度复制文件。 创建 SD 卡只需2.5分钟。 但无法启动。

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在这种情况下、您能否在两种情况下检查 U-Boot 映像的 md5sum。 理想情况下、它们应该相同。 但是、如果它们不同、我们就知道存在某种问题。

    具体地说、

    • 刷写 SD 卡。
    • 拔下并插回。
    • 转至已挂载的引导分区。
    • 检查 U-Boot 映像的 md5sum。

    重复这些步骤、通过 BalenaEtcher 和 bmap 进行闪烁。

    此致、

    Prashant