This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:McASP 驱动强度调整

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506997/am62d-q1-mcasp-drive-strength-adjust

器件型号:AM62D-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

您能检查一下我们是否可以调整 McASP 驱动强度吗? 不同驱动强度的具体值是多少? 谢谢

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、软件和 SysConfig Pinmux 工具 不支持在 AM62D 上使用驱动强度(标称值和快速值)。   

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的答复。 我的问题是:

    1.我们可以通过焊盘配置寄存器来调整驱动强度吗?

    2.什么是‘s 默认驱动强度值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新 padconfig 寄存器当前不会导致驱动强度变化。

    默认(标称)驱动强度通常为60欧姆  

    ——保罗