This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:如何修改器件树、以便在 Linux 内核加载时启动 PWM

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508116/am623-how-to-modify-device-tree-to-start-pwm-while-linux-kernel-loads

器件型号:AM623

工具/软件:

我运行的是我自己的 AM6234电路板。  我需要从上电开始为屏幕背光提供 PWM 信号。  我已经向 evm.c 添加了以 PWM0_A 开头的代码  PWM0_A 也在我的应用中运行。  但是、在 Linux 内核加载期间、PWM 信号被禁用。

如何在加载内核时在器件树中设置周期、占空比并重新启动 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    为了确保我了解您的用例:

    1)您是否希望从 uboot 初始化一直到 Linux 引导、PWM 信号是连续的? 或者、您是否可以接受在 Linux 驱动程序初始化期间 PWM 信号可能消失?

    2)我假设这不是一个可以在 uboot 中"设置并忘记"的设置 PWM 信号,而是您的应用能够在运行时修改的信号,对吗?

    此致、

    Nick