主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好!
将 AM64 MCU SDK 11.00.00.15与 CCS v20.1.1一起使用时、在按下中断配置的"Get RM data"按钮时、会在 SysConfig GPIO 部分引发错误。
小背景:
我们希望按照该主题中的说明更改 AM64的资源表: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1198105/faq-am64x-how-to-run-mcu-sdk-gpio_input_interrupt-example-for-r5fss0-0-with-linux-running-on-a53。 据我所知、更改后、按下该按钮时、应该将新资源投入到工程中。
在没有 CCS 的情况下直接启动 SysConfig 时、该按钮以某种方式起作用、但随后编译会引发错误。
我尝试了不同版本的 CCS 20.x 和 SysConfig 1.20+、但似乎也有相同的错误、似乎更像是与 MCU SDK 有关?
我的安装有问题吗? (我将启动一个干净的虚拟机、然后进行新的安装)
还是有一些基本错误?
要重现:
在 CCS v20.x 中加载"mcu_plus_sdk_am64x_11_00_00_15" SDK 的"gpio_input_interrupt_am64x-evm_r5fss0-0_nortos"示例
打开 SysConfig、转到 GPIO、按"获取板配置"中的"获取 RM 数据"按钮。
此致、
Ergin