This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:MCU+ SDK (集群)集成支持

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493648/am62p-mcu-sdk-cluster-integration-support

部件号:AM62P

工具/软件:

是 Linux 开发新手。 尝试   为 RTOS/NO-RTOS 构建 AM62P-AM62P 和 MCU+ PROCESSOR-SDK-LINUX  

需要有关   在 A53和 MCU R5内核之间实现显示共享的 DSS 实施指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    请参阅此页面: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/latest/exports/docs/system/Demo_User_Guides / Display_Cluster_User_Guide 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    在哪里可以找到   由 MCU 显示的 Tell Tales 的实施示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以签出此目录中的文件  /examples/drivers/dss
    它包含 Tell Tales 的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    演示。  

    能否指定用于将信号尾的图像/图标转换 为 uint8_t []数组的收费

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我们使用了 gstreamer 来实现这一点、但遗憾的是没有用于创建 gstreamer 的确切命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了让 DSS 展示尾灯、我们使用 OSPI 闪存。 我们如何将其添加到 SD 卡中、以便从 SD 卡而不是 OSPI 进行引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否更喜欢将 SPL 或 SBL 引导流程 与 SD 卡配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、实际上、我需要从 SD 卡引导 R5和 A53。 目前正在使用 OSPI 来刷写 DSS 应用程序和引导 (PIN:0000000 11001110)

    除此之外、我想准备一张 SD 卡以在 R5和 Linux 中刷写 FreeRTOS、并需要从 SD 卡引导 EVM。

    现在、我使用 OSPI 引导模式、一张 SD 卡刷写了 tisdk-display-cluster-image-am62pxx-evm-11.00.09.04.rootfs.wic 映像。 R5内核正在加载我的 DSS 应用、Linux 正在从插入的 SD 卡加载。 这是怎么工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanooj:

    您可以使用 SBL SD Linux 引导加载程序进行此操作、请参阅本指南: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/11_00_00_16/exports/docs/api_guide_am62px/EXAMPLES_DRIVERS_SBL_SD_LINUX.html

    您也可以参阅本指南、其中提供了有关引导流程的一些其他详细信息: software-dl.ti.com/.../SBL_BOOTING_LINUX_SD_CARD.html

    此致、
    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我尝试在单个应用程序中同时实现 DSS 和 MCASP、同时配置 syscfg MPU 两个驱动程序样本具有不同的配置是否有任何与不同驱动程序的此 MPU 配置相关的文档? 例如 DSS、MCASP、MCAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shanooj、您能为该查询创建一个新主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是已更新。 谢谢你。