工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我 下载了 SDK 文件 "ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.01.10.04-linux-x86-Install"。 bin" 进行 编程、 安装后、 我 获得了"k3r5-DevKit"、 如 下图所示
我 想 通过 Yocto 自行生成"k3r5-DevKit"、 我该怎么 做 ? 请 提供 详细 步骤。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我 下载了 SDK 文件 "ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.01.10.04-linux-x86-Install"。 bin" 进行 编程、 安装后、 我 获得了"k3r5-DevKit"、 如 下图所示
我 想 通过 Yocto 自行生成"k3r5-DevKit"、 我该怎么 做 ? 请 提供 详细 步骤。 
如果根据 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/11_00_09_04/exports/docs/linux/device_sdk.html#build-options 构建` eta-toolcha-arago-tisdk `mtarget 、则会生成常规器件和 k3r5 Overview_Building_。
此致、Andreas
尊敬的 Kevin:
啊、我现在看到问题在哪里了。 快速查看源代码树后、`k3r5-Devkit`似乎只有在编译整个 TI SDK 安装程序捆绑包(映像目标是`tisdk-core-bundle`)时才会生成、然而、这是一个非常大/大量的构建、因为它会构建所有内容。 您可以尝试此操作、但可能需要很长时间。
我正在与团队核实是否有更好/更快捷的方法来构建此模型。
此致、Andreas
尊敬的 Kevin:
我正在与团队核实是否有更好/更快速的方法来构建它。
显然、用于构建 Devkit/toolchain 的正确构建目标是`mc:k3r5:meta-toolchain-arago`、您可以尝试以下操作:
$ MACHINE=am62xx-evm bitbake -k mc:k3r5:meta-toolchain-arago
它实际上记录在 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am68/10_01_08_01/exports/docs/linux/AM62x-Q1 the_SDK.html#build-options 下的 AM68x Overview_Building_ 文档中、但 AM62x 文档中缺失。 我将提交一个内部 TT 以更新此信息。
此致、Andreas