This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:AWB LSC 的 OTP 校准

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508326/tda4aen-q1-otp-calibration-for-awb-lsc

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我想知道 TI ISP 是否针对不同摄像头模块之间的 AWB 和 LSC 差异进行了 OTP 校准。

例如、如果模块制造商在特定色温(如 D50、TL84、A)下记录每个模块原始值的 R/G、B/G 值、并将该值写入 OTP 存储器、则它可用于 AWB 补偿。

我想知道 TI 是否已经有包含 OTP 校准方法的 EEPROM.c 和 OTP.c 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    TI SDK 中没有该 OTP 支持。
    它通常由成像第三方处理。