This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGL-BONE-BLACK:下载 Linux 内核

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508426/beagl-bone-black-down-loading-the-linux-kernel

部件号:BEAGL-BONE-BLACK

工具/软件:

我尝试克隆 git ://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git 但在一个小时左右后,它就会因对象错误而死。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到的错误是:

    远程:计数对象:12577176、完成。
    取指数据包:读取边带数据包时意外断开连接
    致命:协议错误:错误的包标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我认为这是网络故障、请稍后重试。 (大约10小时前、我将本地克隆更新到相同的内核存储库、速度非常慢。)