请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM62P 工具/软件:
尊敬的专家:
从数据表中、我们可以看到 AM62P 总共有4个流水线、但流水线存在一些限制。
具有硬件叠加支持的四条显示流水线。 最多两条显示流水线
可能会使用多个摄像头。
我想再次与您核实显示的4个管道、您能告诉我这是否可行吗? 不可行的具体原因是什么?
BR、
Biao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Biao、
AM62P 有2个 DSS、每个 DSS 有2个显示流水线(VID 和 VIDL)、因此总共4个如上所述。
每个 DSS 还具有2个视频端口(VP)、这些端口可以单独使用这些流水线(存在于同一 DSS 中)或叠加使用(这意味着每个 VP 只能从同一 DSS 中最多2个流水线进行重叠)。 目前、每个 VP 仅支持一个显示面板、因此存在限制:任何显示面板最多可以从2条显示流水线馈送。