This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:包含 A53内核映像的 OSPI 引导加载程序

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507857/am6442-ospi-bootloader-with-a53-core-image

器件型号:AM6442

工具/软件:

您好、  

我正在将 AM6442入门套件与 SDK 10.01配合使用。 当前正在将 OSPI 引导加载程序与 hello world 示例结合使用。 当将 Hello world 示例(r5fss0-0_nortos)与引导加载程序一起使用时、它会正常工作、我可以在控制台上看到"Hello world"。 但当我使用 Hello world 示例(A53ss0-0_nortos)时、我会看到错误的日志。 此处附加了日志输出。 如何使用 OSPI 引导加载程序运行 A53内核固件映像?

DMSC Firmware Version 10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)
DMSC Firmware revision 0xa
DMSC ABI revision 4.0

Sciclient_getVersionCheck status: 0
KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : NOR SPI FLASH 
KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 166.667 MHz 
KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Sizõ6€€€øøø€€øxxxøøøø€ø€øøø€øx€øxø€øxx€x€øøxxxøxø€xøøxøx€xø€€x€€ø€x€€xøøx€ø

Thansk 和此致、

Ajay Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请告诉我您对这个问题的宝贵意见。

    此致、

    Ajay