This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:A72 (Linux)中的远程服务接收器处理程序

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508008/tda4vh-q1-remote-service-receiver-handler-in-a72-linux

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

SDK 版本:9.2.0.5

是否无法在 A72 (Linux)上注册远程服务并从远程内核接收消息/命令?

我正在尝试 在单摄像头应用中注册一项服务并从 MCU2_0/main.c 发送命令、但 MCU2_0中出现"msg received no recipient"错误。

我的目标是能够在我的应用中将消息从 MCU2_0/MCU1_0发送到 A72。 需要做什么?

我正在等待服务注册后才发送消息、所以我认为这不应该是一个问题。

 

谢谢。此致、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lalit、

    A72运行 Linux 应启动消息传输、类似于服务器和客户端。

    如果没有 A72启动传输、MCU2_0/1_0无法启动消息传输。

    如果您打算从 MCU2_0/1_0开始 、那么至少必须从运行 Linux 的 A72向 MCU2_0/1_0发送一条虚拟消息、然后端点详细信息将是

    由 R5F 内核获取、然后 R5F 可以开始发送命令/消息。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    我尝试在 mcu3_0中注册相同的服务、然后我从单个 cam 应用发送第一条消息、同时也在 mcu3_0上收到该服务。

    但当 mcu3_0将消息发 送回应用时、 我收到的问题与"没有收件人的情况下收到的消息"相同。

    以下是我所做的更改:

    单凸轮应用程序中的更改:

    mcu3_0/main.c 中的变更:  

    日志:

    此致、

    Lalit