This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:启动 LCD 背光(U-Boot)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507850/am625-bring-up-lcd-backlight-u-boot

器件型号:AM625

工具/软件:

您好 TI

我们使用的是 Yocto SDK 9.0

您能否指导如何在 U-boot 中启动/调试背光? 和配置。

我们尝试以下操作但失败(无法控制背光-我们希望 BL 在开机/u-boot 启动后自动打开)。

硬件配置:

U-Boot 配置:

CONFIG_BBRIGHN_PWM=y
CONFIG_BROGHZ_GPIO=y
CONFIG_GPIO=y
CKLIGHT_PWM=y

CONFIG_DM=y

U-Boot 的 dts:

Paul@43服务器:~/300G_HDD/ti_am62x/build/arago-tmp-default-glibc/work/am62xx_evm_k3r5-oe-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2023.04+gitAUTOINC+2409890ead-r0.p3/ git$viamsi/k3-common-arm-k3-boot-dtk3-arm-k3-arm-k3-arm-boot-dtstation/k3-andtk3-arm.dtk3-andtaq3

/{

选择了{
stdout-path ="SERIAL2:115200n8";
bootargs ="console=ttyS2115200n8";

};

别名{
mmc0 =&sdhci0;
mmc1 =&sdhci1;
};

内存@80000000{
bootph-pre-ram;
};

LCD_bl:背光{
Compatible ="PWM-Blightning";
PWM =<&epwm0 0 50000 0>;
亮度级别=
<0 32 64 96 128 160 192 224 255>;
默认亮度级别=<1>;
//ENABLE-GPIO =<&MCU_GPIO0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
状态="正常";
};

};


&main_pmx0{


epwm0bl_pins_default:epwm0bl-default-pins{
pinctrl-single、pins =<
AM62X_IOPAD (0x01b4、PIN_OUTPUT_PULLUP、2)/*(A13) SPI0_CS0.EHRPWM0_A */
>;
};
};

&epwm0{
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&epwm0bl_pins_default>;
状态="正常";
};