This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AWB 调优效果问题

Guru**** 2363940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507067/am62a7-awb-tuning-effect-issue

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家  

执行 DCC 工具的 AWB 调优后、屏幕变为绿色。

请告诉我如何解决这个问题。

具体操作过程位于文档中。

此致、

Meng

获得 AWB

 AWB 之后

e2e.ti.com/.../2117.awb.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您是否考虑共享 AWB XML 文件?

    谢谢你。
    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您也能否像这样共享 AWB 调优结果?

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    下面是有关 AWB 的指导文件

    此致、

    Meng

    e2e.ti.com/.../pic_5F00_awb.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    下面是有关 AWB 的指导文件

    此致、

    Meng

    e2e.ti.com/.../8117.pic_5F00_awb.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    感谢您共享 XML 文件。 我注意到您的调谐中有一个伽马:

        // AWB 调优参数
        20、// luma_AWB_min
        60000、 // luma_AWB_max

        3500、 // low_color_temp_thresh
        100、  // Apply_RGB_adjust
        70,// R_adjust (percent )
        90、// B_adjust (百分比)

    请在 AWB 调优->高级参数:

    这是用于 WDR 传感器的伽马值。 对于 IMX219等线性传感器、应将其设置为100。 请参阅 AWB 插件用户指南:

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、建中。

    它是有效的!

    此致、

    Meng