This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:PVU 和 GPU

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502538/processor-sdk-j721s2-pvu-and-gpu

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具/软件:

J721S2中的 PVU 控制和限制 UDMA 和内存区域。

对于 GPU、PVU 有什么功能吗?

我的问题是... PVU 可以控制和限制 GPU 使用的内存区域。

我找不到有关 PVU 以及如何保护 GPU 内存的任何文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    分配给此查询的专家已离开办公室、但将于4月23日返回、因此请预计会延迟回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的查询涉及哪个 SDK 版本和 HLOS?

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_01_00_04和 psdkqa 用于 QNXOS。
    总之、它与 SDK 版本有关吗? 我询问了 IP (PVU、GPU)的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我理解、在我们继续之前、只需要背景信息即可。 是的、您是正确的、PVU 确实为 GPU 以及所有总线主控器(CPU、DSP、VPU 等)提供了内存保护。 可以添加软件来控制与 GPU 相关的 TLB 条目、但 SDK 当前似乎不支持该控件。 此外、GPU 本身没有任何特定于 PVU 的直接设置、因为 PVU 独立运行以强制执行内存访问策略。  

    此外、QNX 拥有其 HLOS 的 GPU 驱动程序、因此任何有关 QNX OS 上 GPU 驱动程序的问题都应提交给他们。  

    谢谢您、
    Sarabesh S.