This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM648:因 TMS320DM648ZUTA8的停产而进行更换

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507898/tms320dm648-inquiry-on-replacement-due-to-discontinuation-of-tms320dm648zuta8

部件号:TMS320DM648

工具/软件:

您好:

我的客户对因 TMS320DM648ZUTA8的停产而更换 TMS320DM648CUTA8有一些疑问。

问题1:  这两款产品在封装、引脚图、性能、软件编码等方面是否有任何差异?

问题2:  在已投入生产的电路板上更改为 TMS320DM648CUTA8时、用户是否应提前考虑任何修改?

问题3 它们通过以下引脚设置执行到引导模式的转换。  是否可以用同样的方式来控制它?

DIP 开关 引脚

DIP 开关接通(1)/关闭(0)

DSP 匹配引脚

1.

0

AEA11_BOOTMODE0

2.

0

AEA12_BOOTMODE1

3.

1.

AEA13_BOOTMODE2

4.

0

AEA14_BOOTMODE3

5.

0

AEA15_LENDIAN

6.

1.

AECLKINSEL/AEA17

7.

0

AEA19

8.

1.

AEA20_DVREN

9.

1.

AEA21_FASTBOOT

10.

1.

AEA22_EMIFAWIDTH

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的区别是

    ZUT 具有 SnPb 内部封装凸点。
    CUT 具有无铅内部封装凸点。  

    否则其他一切都是相同的。

    ——保罗