This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:关于 ISP 边缘增强

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508015/am62a7-about-isp-edge-enhancement

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

在另一个问题中,我被告知 在 gstream 命令中使用 Edge Enhancement。
例如


gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0 io-mode=dmabuf-import ! \
视频/x-Bayer、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1、格式=rggb10! \
tiovxisp sink_0:::device=/dev/v4l-imx219-subdev0 \
sensor-name="SENSOR_SONY_IMX219_RPI"\
dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_viss_10b.bin ee-mode=EE_MODE_Y8 \
sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_2a_10b.bin format-msb=9! \
video/x-raw、格式=NV12、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1! \
kmssink driver-name=tidss sync=false

但我想使用编译后的 APP_edgeai 执行命令
./APP_edgeai imx219_cam_example.yaml
图标以运行程序。

在这种情况下、如何设置边缘增强?

此致、

Meng