This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:进入睡眠模式时 PMIC_LPM_EN0不会切换。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508052/am625-pmic_lpm_en0-is-not-toggling-when-entering-sleep-mode

器件型号:AM625
主题:TPS65219中讨论的其他器件

工具/软件:

我们使用 PROCESSOR-SDK 10.0监控来自 AM62x 的 PMIC_LPM_EN0引脚。

PMIC_LPM_EN0引脚连接到 TPS65219 MODE 引脚、上有一个4.7K 上拉电阻。

在正常运行期间、PMIC_LPM_EN0上的值为"1"。

当我们发出 SLEEP 命令时:

rtc 唤醒30 m 存储器

 

PMIC_LPM_EN0的状态预计会更改为"0"、但不会。  它会保持高电平。  这是预期行为吗?   

我们在 TRM 或数据表中找不到太多有关如何控制此引脚的文档。

这与 PMIC 上的该 E2E 帖子相关:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504594/tps65219-substantial-power-leakage-in-production-variant-of-tps6521903/5783212#5783212

 

要求我们与处理器组确认此引脚的相关信息。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    PMIC_LPM_EN0的预期行为是在 DEEPSLEEP 期间保持为"1"。 仅当进入部分 I/O 的低功耗模式时、PMIC_LPM_EN0才会变为低电平。

    此致、

    Kendall