This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:是否可以强制使用低速 USB2?

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507532/am625-possible-to-force-low-speed-usb2

器件型号:AM625

工具/软件:

标准2.0接口 CAN 高速(HS)=480Mb/s、并且为了与传统1.0器件兼容、它也可以在较低的 USB1速度(全速(FS)= 12Mb/s 和低速(LS)= 1.5Mb/s)下运行。

 

我们是否可以在 AM62上的 TI USB 硬件模块中控制此设置?这意味着我们可以强制端口以较低的速度运行?  

我想问的原因是我们正在研究我们的设备要求。  USB 将是我们的主要通信接口、特别是电缆长度和硬件工程人员询问我们是否可以从480Mb/s 下移以处理电缆长度/信号完整性问题

是否可以强制器件相信它只能使用 FS 或 LS 接口? 除了明显的吞吐量损失之外、是否还有任何潜在的缺点? 是否有方法可以实现这一目标、从而允许动态选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    AM625 USB 接口是处于主机模式还是设备模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BIN、

    在该应用中、它将处于主机模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    无法将 USB 主机限制为仅低速。