Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM
工具/软件:
您好、
我使用的是开发板 TMDS64EVM。
1.
我发现 DevID 总是55、是 DEV_ID 是假的、实际上我们可以输入任何数字、对吧?
例如:在 am243x 中、它是55

在 am263x 中、仍然是55个。

在 am64x 中、它是另一个55。

2.现在,我们都知道 dev_id 不是在任何地方使用的。 即使它是 结构 Bootloader_Meta HeaderStart 的一部分、我也可以重写它、并将值更改为 RESERVED。 谢谢。
typedef 结构 Bootloader_Meta、HeaderStart_s
{
uint32_t magicStr;
uint32_t numFiles;
uint32_t DevID; //在代码中的任何位置均未使用。 55.
uint32_t rsvd;
} Bootloader_Meta HeaderStart;