This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:在 CSPW2G 主站上移植 EthFW

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507388/processor-sdk-j784s4-porting-ethfw-on-cspw2g-main

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

您好、

是否可以将 EthFW 与 CPSW9G 一起使用、而是与 CPSW2G 主实例一起使用?

此致、

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    是否可以将 EthFW 与 CPSW9G 一起使用、而是与 CPSW2G 主实例一起使用?

    不可以、ETHFW 仅在 CPSW9G 中受支持。

    您可以将 CPSW9G 用于 J784s4上的 ETHFW 功能。

    此致、
    Sudheer