This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:J7200 EVM (DRA821 SoC)上 CAN 的外部环回测试程序请求

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507010/dra821u-request-for-external-loopback-test-procedure-for-can-on-j7200-evm-dra821-soc

器件型号:DRA821U
主题:DRA821中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前使用的是 J7200 EVM、该 EVM 利用 DRA821 SoC、我想在 CAN 总线上执行外部环回测试来验证其功能。

您能否提供在 CAN 接口上设置和执行外部环回测试的测试程序或指南? 我们非常希望提供任何特定的配置、工具或软件要求。

感谢您的帮助。

此致、

Sarthak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您查看中的示例是什么操作系统?

    此致

    Tarun Mukesh