This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:无法在 AM62Px MCU+ SDK 11.00.00中找到 MIPI DSI 驱动器

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505929/sk-am62-lp-could-not-locate-mipi-dsi-driver-in-am62px-mcu-sdk-11-00-00

器件型号:SK-AM62-LP

工具/软件:

SDK 中是否有任何关于 MCU-R5的 MIPI DSI 驱动程序的示例?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    RTOS 当前不支持 DSI。
    您可以签出 DPI 和 OLDI、它们在 RTOS 中受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、不支持意味着 R5内核无法访问 MIPI?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们没有将 MIPI DSI 与 RTOS 栈连接所需的驱动程序。