This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:DDR 防火墙设置

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506790/processor-sdk-j721s2-ddr-firewall-setup

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具/软件:

您好 TI、

我们目前正在尝试设置防火墙以保护 DDR 存储器。  

目标是设置只有部分用户才能访问的多个区域。

示例:

区域1只有 A72可以访问

区域2只能访问 R5_MCU。

区域3仅 C7x 可访问。

我们可以在 TRM 中找到该区域的防火墙:1,280,514 514251451435142。 以下哪一项是正确的?

我们是否还可以仅使用 DRU 防火墙284来控制对 DDR 区域的访问?

如果这还不够、请您澄清可能还需要什么?

此致、

Tiago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiago:

    您需要配置以下防火墙以保护 DDR 和 MSMC 区域。

    此致
    Diwakar