This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:当使用 TDA4VL 通过 CCS 连接到调试器时连接失败。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514892/tda4vl-q1-connection-failed-when-using-tda4vl-to-connect-to-the-debugger-with-ccs

器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具/软件:

TI 团队大家好。

我在使用 CCS 12.4调试 TDA4VL 的无引导模式时遇到以下错误(我们使用的是定制电路板、而不是 EVM)。 这似乎是调试器连接问题。 我们使用的调试器是 XDS100V2、当前连接的线路为 TDI-TDI、TDO-TDO、VCCI-3.3V、GND-GND PD、TCK-TCK、 TMS-TMS。 可以通过 XDS100V2调试器来调试 TDA4VL 吗? 使用 XDS110、应该如何连接这些线路? 我们的调试器的每一行都需要单独连接到定制电路板的调试端口、定制电路板具有以下调试线路:EMU0、EMU1、TCK、TDO、TDI TMS、TRSTn。

误差如下:

连接到目标:时出错

(__LW_AT__μ V 误差-1770 @ 0x0)

无法访问 DAP、重置设备、然后重试此操作、

如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、

和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下部 TCLK)。

(仿真包9.12.0.00150)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    是否无法使用 XDS100V2调试器来调试 TDA4VL?

    这是"可能的"、但性能会非常差。 XDS100是我们性能超低的调试探针、非常适合与小型微控制器搭配使用、不适用于如 TDA4等高性能复杂多核器件。 我建议使用性能更高的调试探针、如 XDS110。

    [报价 userid="542688" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514892/tda4vl-q1-connection-failed-when-using-tda4vl-to-connect-to-the-debugger-with-ccs

    连接到目标:时出错

    (__LW_AT__μ V 误差-1770 @ 0x0)

    无法访问 DAP、重置设备、然后重试此操作、

    [/报价]

    DAP 错误很难调试。 以下文章包含一些详细信息(请查看"无法访问 DAP"部分):

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    当您按如下所示测试 JTAG 连接时会发生什么情况? 通过了吗?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMCrhRy9n80ZsUrBFVdo1Q__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki