This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:[J722S][EVM]如何将引导模式设置为 eMMC?

Guru**** 2428290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514692/j722sxh01evm-j722s-evm-how-to-set-boot-mode-to-emmc

器件型号:J722SXH01EVM

工具/软件:

尊敬的 TI:

[J722S][EVM]如何将引导模式设置为 eMMC?

software-dl.ti.com/.../J722S_EVM_Hardware_Setup.html
开关设置
可使用 EVM 上的 SW3和 SW4开关来选择引导模式。 最常见的引导方法是使用 SD 卡。
以下是用于将 EVM 的引导模式设置为 SD 的开关设置。
SW3[1:8]= 1100 0010 SW4[1:8]= 0100 0000

>>这是 SD 卡引导、 我对此进行了测试、EVM 可以引导至 Linux SUCCESS+。

谢谢
佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482043/processor-sdk-j722s-j722s-emmc-bootmode-confirmation?keyMatch=J722s%20SW3%20SW4&tisearch=universal_search

    例如:BOOTMODE [8:15](SW4)= 1100 0000 BOOTMODE [0:7](SW3)= 1101 0010。
    我们已经尝试了上述引导模式组合。 J722S 可以从 eMMC 正常引导
    <-是否适合从 eMMC 引导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也看到了这一点、 我很困惑如何设置

    docs.u-boot.org/en/stable/_sources/board/ti/j722s_evm.rst.txt

    . list-table::引导模式
    :宽度:16 16 16
    :header-rows:1
    
    *-交换机标签
    - SW3: 12345678
    - SW4:12345678
    
    *- SD
    - 11000010.
    - 01000000
    
    *- OSPI
    - 11001110.
    - 00000000
    
     *- EMMC
    - 11010010.
    - 00000000
    
    *- UART
    - 11011100
    - 00000000
    
    *- USB DFU
    - 11001010.
    -
    
    SW2和 SW1的00000000开关状态在"打开"位置= 1。 
    >
    如何设置 SW2以从 eMMC 引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaao:

    很抱歉晚才回复。

    关于 SW2设置、您可以按照下图所示进行操作。

    [引述 userid="654395" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514692/j722sxh01evm-j722s-evm-how-to-set-boot-mode-to-emmc/5822335 #5822335"]
    我们已经尝试了上述引导模式组合。 J722S 可以从 eMMC 正常引导
    <-是否适合从 eMMC 引导?
    [/报价]

    是您已应用的设置是正确的。

    [报价 userid="654395" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514692/j722sxh01evm-j722s-evm-how-to-set-boot-mode-to-emmc/5822415 #5822415"]

    我也看到了这一点、 我很困惑如何设置

    docs.u-boot.org/en/stable/_sources/board/ti/j722s_evm.rst.txt

    [/报价]

    u-boot 链接中提供的上述设置也是正确的。

    原因:

    B7、B8和 B9指 SW3的最后一位(第8位)以及 SW4的第1位和第2位、基本上是保留。因此、这些位是设置还是取消设置无关紧要。

    如果问题得到解决、您也可以通过关闭此主题来帮助我们。

    提前感谢。

    此致

    Gokul