This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:以太网固件上的 USXGMII 10Gbps

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511197/j784s4xevm-usxgmii-10gbps-on-ethernet-firmware

器件型号:J784S4XEVM

工具/软件:

您好:

我们正在 尝试使用可从 XFI 上的 C7x DSP 访问的10Gbit 以太网:

硬件设置:

该评估板参考了  FDB-1047-CL、旨在  通过可插拔 SFP+模块将 XFI 信号转换为光信号。
  •  顶部的同轴电缆 连接到  J784S4 EVM 的串行器/解串器通道
  •  SFP+模块 插入到板上的专用连接器中。
  •   SFP+底部的光纤输出连接到一个 黑盒(光纤<->RJ45适配器)

   SFP+可插拔收发器评估板

使用的带 XFI 模块的 SFP+是    Finisar Corporation 的 FTE1411K1LTN (此处引用: FTE1411K1LTN Finisar Corporation | Opto é lectronique | Digikey )。

谢谢你。