This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:外部 CAN

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514342/processor-sdk-am64x-external-can

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在为 AM64x 电路板运行内部环回 CAN 示例、但要将此示例转换为外部 CAN、使用电路板上的 MCAN0和 MCAN1。 我会将 MCAN0的 MCAN_H 连接到 MCAN1的 MCAN_H、将 MCAN0的 MCAN_L 连接到 MCAN1的 MCAN_L。

但是、我想知道如何做到这一点。 我应该如何更改配置? SysConfig 中是否需要进行任何修改?